在庫数の確認方法について
更新 2022年03月18日 04:32 PM
在庫数の確認
出荷目安が当日出荷の商品のみ在庫数の確認が可能です。
- 在庫数はバスケット画面で確認できます。
商品をバスケットに入れていただき、バスケットに入れていただいた数量が在庫数を上回る場合(在庫数<バスケット投入数)、納期と現在の在庫数を表示します。 - 在庫数がバスケット投入数数量より多い場合(在庫数≧バスケット投入数)、十分に在庫がある場合は表示いたしません。
※在庫数は変動いたします。ご確認いただいた際の在庫数と、ご注文いただく際の在庫数が異なる可能性がございます。
※メーカー直送商品または一部商品につきましては、納期と在庫数は確認できかねます。
在庫数を確認する方法
STEP1:
商品をバスケットに入れます。
- 商品をバスケットへ入れる方法につきましては、こちらをご確認ください。
STEP2:
バスケット画面を表示します
画像の場合は278個在庫がございます。
※ご注文数量が在庫数を上回る場合、ご注文数量が揃い次第の出荷となります。分納の対応はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

在庫数の再確認方法
バスケットの内容の数量を変更し、「再計算」をクリックすることで、 在庫数の再検索ができます。